This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:通道间增益误差和通道间偏移误差的最大值

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423892/tms320f280039c-the-max-value-about-channel-to-channel-gain-error-and-channel-to-channel-offset-error

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

客户想知道 通道间增益误差和 通道间偏移误差的最大值? 我们只看到典型值2LSB、您能给我们最大值吗?

同时、如何了解属于同一 ADC 模块的所有通道上的这种变化? 最大差值有多大? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴 柯先生:

    否、我们没有针对通道间差异发布的 MAX 值。 根据我的理解、在这种情况下 TYP 值可以视为保守值。

    谢谢!

    Susmitha