This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:带 Plecs 块的 Simulink 上的 TMS320F280xx 数字信号控制器上的外部模式问题。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423681/tms320f2800132-external-mode-problem-on-tms320f280xx-digital-signal-controller-on-simulink-with-plecs-blocks

器件型号:TMS320F2800132

工具与软件:

我做了一个简单的仿真、其中 Simulink 中的脉冲发生器被发送到 F280xx 的两个数字输出、在本例中、在 Simulink 中点击"Build、Deploy and Start"时、我观察到与控制卡的通信非常完美、因为一个数字输出是"LD2" LED (我使用 JTAG 通信、使用 XDS200调试探针在带有 Plecs RT 盒的接口卡上)、 同样、当点击"Build"时、Plecs 方框的部分显示控制卡和 RT 框之间存在通信。

问题是、我看不到从 Plecs 块的数字输出到 F280xx 控制卡有没有任何类型的通信、因为我必须使用外部模式、当我按下 Simulink 的"监控和调优"时、它会显示我将在下图中留下的错误并说"外部模式打开协议连接命令失败。  原因:无法连接至目标应用程序:XCP 内部错误:响应 XCP 连接命令超时。"

在其他论坛上有人讨论过改变"COM"端口或调整振荡器时钟频率的解决方案;但是、以上方法对我来说都无效。

我保留了每个点的映像和使用的硬件实现、我希望有一个解决方案。}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们无法回答有关我们未拥有的软件的问题、您能将您的问题引导到 MathWorks 支持吗?  

    谢谢!

    Ben Collier