This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:TMS320F28P65 SPI 从器件

Guru**** 2522830 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422014/tms320f28p650dh-tms320f28p65-spi-slave

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

TMS320F28P65 SPI 从站 ISR

我构建 SPI 主器件无 ISR、SPI 从器件 ISR FIFO 13字(16位)

配置板.c

ISR 代码

TX 发送 0x1231~123D

首先运行; stSlaveSpiClaR.w=0x00

第2页中的正确内容

主器件数据添加1

为什么第一次无法获得正确的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaures、

    请使用给定的 C2000Ware SPI 示例作为 起点、可能是 SPI 示例3 (外部环回)。  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的程序问题、我调试完成