This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何开始了解德州仪器(TI) MCU

Guru**** 2930100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423309/tms320f280025c-how-should-i-start-learning-about-texas-mcu

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025CC2000WARE

工具与软件:

大家好!

我是一名工程专业学生、希望在嵌入式软件领域自我提升。 我以前在基于 ARM 的微控制器上做过应用、但这是我第一次使用德州仪器(TI)的产品。 我很早就购买了 LAUNCHXL-F280025C 系列开发套件、但我不敢使用它。 现在我想学习这个。 在德克萨斯家族、我应该从哪里开始? 您是否有建议我学习的课程或资源? 我想继续演示该套件。

采用 F280025C C2000的 TI LaunchPad 套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    欢迎加入 TI 系列! 是的、我可以为您提供一些资源、以便您开始开发和学习我们的 C2000 MCU。

    我建议您查看 C28x Academy 、因为这里提供了大量指向其他信息/资源的链接:

    • 提供培训内容模块以及动手指导实验、您可以在其中详细了解如何在我们的 CCS 平台中开发项目。
    • 第一个"C2000"模块中还链接了许多其他入门文档和视频
    • 每个单独的 Academy 培训内容页面(通常位于页面的最底部)中都提供了其他文档/配套资料链接。  
    • Academy 中还有其他包含终端设备特定资源和器件迁移资源的专用页面、尽管如果您刚开始、可能不需要这些页面、但如果您想查看涉及 C2000器件的参考设计并观察它们在系统中的运行方式、那么您可能会很感兴趣。

    如需更详细的器件信息、请务必参阅 F28002x 数据表 F28002x 技术参考手册 (TRM)-两者均可在 TI.com 上的 F28002x 产品页面上找到-它们 分别包含器件规格以及器件外设、功能、寄存器说明等的深入说明。  

    对于软件示例、您可以在我们的 C2000Ware 软件开发套件(SDK)中找到这些示例: {C2000Ware}\driverlib\f28002x\examples。 这些内容也可以导入到 CCS 中以用作起点或参考。  

    希望这可以帮助您快速入门! 如果您遇到问题或有其他问题、请告诉我、或者随时为任何新的/特定主题创建另一个主题。

    此致、

    Allison