This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:48V 编码器电机有时运行不受控制的最大速度-对齐问题

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423072/tms320f2800157-48v-encoder-motor-some-times-running-uncontrolled-maximum-speed---alignment-issues

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

团队成员、您好!

F2800157集成了 UMC 代码(最新 SDK_2.0.0)和特定于 TI 在48V (ABI 编码器)下进行测试的栅极驱动器。 存在的相位裕度

在大多数情况下、它能够实现不同的速度并能够在不同的速度下控制电机。当电机偶尔以无法控制的速度运行时  

最大速度。 它清楚地展示了电机对齐问题和编码器偏移产生的问题。

为了避免偏移校准、在对齐状态下增加了 Idq 电流、如下所示。 仍然很少发生问题

1)如何解决编码器索引偏移校准的对齐问题 ?

谢谢你

此致

Prabhakaran。 CP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保编码器连接正确。 您可以运行级别2和3的实验来验证编码器测量的角度和速度。