This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:需要错误帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413988/sm470r1b1m-ht-error-help-needed

器件型号:SM470R1B1M-HT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

Im 收到此错误如何修复?

**** 错误:无法测量 TotalIRLen。
INFO:TotalIRLen =?、IRPrint = 0x..000000000000000000000000

警告:至少有一个连接的器件不符合 JTAG 标准(IEEE 标准1.
149.1、7.1.d、IR 细胞)。 (NumDevices = 1、NumBitsSet = 0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我 以前没有看到此错误消息。 我可能是错误的,但它似乎有一些东西与扫描链. 您能告诉我您正在运行什么调试工具来获得错误消息吗? 是否所有电路板上都显示相同的错误消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM (使用 SEGGER j-link 编程器)。 这是唯一存在此问题的电路板。 我们最近不得不更换此组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

     我不清楚问题的原因是什么。 好像 J-link 无法通过 JTAG 接口连接到器件。 您说过您正在尝试更换此组件。 这是否意味着此器件有其他问题并且您正在尝试对其进行调试、结果在连接期间看到错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已替换了 SM470R1B1芯片、现在我们得到了该错误。 在安装新版本之前是否需要执行某些操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要检查助焊剂、并确保 JTAG 接口上的 nTRST、TMS、TCK、TDI、TDO 牢固连接。 我不想再建议更换另一个芯片、但那可能是后来要尝试的事情。 如果您换用另一个  SM470R1B1 芯片后仍然看到相同的消息、则我认为这是板级问题。 您也可以进行 ABA 交换测试。 我想您还有其他正常的工作板、对吗? 您是否可以将显示错误消息的电路板上的芯片交换给正常工作的电路板、反之亦然。 ABA 交换测试将告诉您很多信息、问题是在电路板上还是在芯片上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。 我现在结束该主题。 如果您有任何更新、您可以回写此帖子、并且状态将自动更改为"已打开"。