This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:如何运行 Simulink's 监控器和放大器;使用 TMDSCNCD280025C controlCARD 进行调优

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421257/tmdscncd280025c-how-to-run-simulink-s-monitor-tune-with-tmdscncd280025c-controlcard

器件型号:TMDSCNCD280025C

工具与软件:

您好!

我使用的是 TMDSCNCD280025C controlCARD、并使用 Simulink Embedded Coder 对其进行编码。 我在将目标器件与主机进行通信以使用 Simulink 的"监视器和调优"(Monitor & Tune)或 PIL 功能时遇到问题。

我已经尝试按照此链接 https://www.mathworks.com/help/releases/R2022b/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ug/set-up-the-hardware-target.html 中指示的步骤操作、 但这些说明似乎不适合 TMDSCNCD280025C controlCARD。

当我尝试运行"监测与调优"功能时、诊断查看器中会显示以下消息:

操作:EXT_INIT
正在创建目标处理程序(串行 XCP)...
构建目录:C:\Users\z004z4ba\OneDrive - Siemens Energy\Documentos\Siemens Energy\Projetos\02) PVL\a) Simulink\Code Gen SW\f280025_PVL_CONTROL_ERT_RTW
串行端口名称:COM10
波特率:6250000
操作:EXT_CONNECT
正在连接到目标...

错误:外部模式打开协议连接命令失败
原因:
无法连接到目标应用程序: XCP 内部错误:响应 XCP 连接命令超时

错误:无法连接到"f280025_PVL_control"的"TI F28002x"目标。

如何将目标器件连接到主机以运行"监控与调优"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法支持有关 Mathworks 创建的软件的问题、请通过其支持系统联系您吗?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解。  我在问题中没有说明这一点、但它也与硬件有关。

    希望您能帮我解决与硬件相关的问题。

    要通过 SCI 将 TMDSCNCD280025C controlCARD 连接到主机、只需要将 S1:A pos 2设为 on 还是缺少其他东西?

    提前感谢您!


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、在本周即将结束的时候、我必须回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="616153" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1421257/tmdscncd280025c-how-to-run-simulink-s-monitor-tune-with-tmdscncd280025c-controlcard/5448261 #5448261"]要通过 SCI 将 TMDSCNCD280025C controlCARD 连接到主机、只需要将 s1:A pos 2设为 on 或者是否还有其他东西我遗漏了

    我认为是正确的。

    是否仍有此问题?  

    谢谢!

    Ben Collier