This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420676/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

TMS320f28379D 的 ADC 转换器的输入 BW 是多少? 例如、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads9227.pdf?的数据表 ts = 1727875429640&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdata-converters%252Fadc-circuit%252Fproducts.html 第7页上的列表输入 BW:

我无法找到 C2000的类似数据。

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一两天时间才能回到你身边。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、在本周即将结束的时候、我必须回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Vadom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、  

    我不确定输入带宽究竟是什么意思。

    ADC 可以获取~4MSPS 的速度、且其采样时间为~75ns。  

    ADC 捕获信号的能力在很大程度上取决于驱动 ADC 的电路、但 ADC 本身具有 LPF。

    转角频率约为25MHz、具体取决于特定的 ADC 通道、 我认为这就是输入带宽的含义。 此外、如果您打算使用我们的 ADC、我建议您查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/spract6

    此致、

    Ben Collier