This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 CPU1、CPU2和 CM 的工程中的 SysConfig 设置

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424306/tms320f28388d-sysconfig-settings-in-a-project-using-cpu1-cpu2-and-cm

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

在一个同时使用3个内核的工程中、例如、应如何使用 SysConfig 进行 IPC 设置? 为 CPU1创建 SysConfig 文件时、在 IPC 选项卡中只能对 CPU2进行 IPC 设置。

是否没有针对 CM 的 SysConfig 支持? 在使用 IPC 在 CPU1和 CM 之间发送数据包的工程中、是否需要手动设置 IPC 设置?

您能否共享一个同时使用 CPU1、CPU2、CM、IPC 和以太网的示例工程? 或者是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前没有针对 CM 内核的 SysConfig 支持。

    请查看位于 C2000Ware\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\dma 的双核 SysConfig 示例。

     C2000Ware\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\ipc 文件夹中有基于 SysConfig 的 IPC 示例、请查看这些示例。

    谢谢

    Aswin