This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:选择板时在 SysConfig 中创建新工程时发出警告

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422713/tms320f2800137-warning-when-creating-a-new-project-in-sysconfig-while-selecting-a-board

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 SysConfig 创建新工程、但在工程创建过程中选择任何电路板时、出现警告。 您能帮助我了解发生这种情况的原因以及如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjana、您好!

    您现在使用的是哪个 CCS/SysConfig 版本?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前正在使用 Code Composer Studio 版本:12.7.1.00001 SysConfig 版本:1.21.1.3772 .

    此致

    Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjana、您好!

    我会向 SysConfig 团队进行核实、并会向您提供最新情况。 但到目前为止、您可以忽略该警告并点击"开始"和"继续"。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjana、您好!

    应出现变形。 您正在使用的电路板基于旧定义。 因此、您需要选择要与电路板一起使用的 GPN。  

    您可以继续执行此警告、它不会导致任何配置问题。

    谢谢

    Aswin