This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:在 SysConfig 中将 AGPIO 配置为数字 IO

Guru**** 2767535 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422294/tms320f2800157-configure-agpio-as-digital-io-in-sysconfig

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求我的客户提供 信息、过去很少有文章询问是否可以使用 SysConfig 将 AGPIO 配置为数字 I/O  

而从搜索,答复总是与 它应该被自动支持! 您可以将生成的代码视为参考和学习平台。 并不能真正坚定地确认它是否得到了支持。

使用最新的 CCS12.8.1和 C2000Ware5.03版本时、似乎还没有修复支持该功能的问题、但会出现一些错误。  

与专家核实、我在 SysConfig 中是否配置了任何错误?

  

一旦选择为特定 AGPIO 引脚添加 GPIO、该错误就会自动在模拟引脚多路复用器中显示资源冲突、无论选择任何引脚还是 A10/C10、GPIO230/29如何。

如何修复错误? 或者如果我们仍需要使用最新的 CCS12.8.1和 C2000Ware5.03版本手动初始化它。

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    让我从我这边重现问题并获取更多信息。

    我将 环路引脚多路复用专家讨论这一点、以了解更多详情。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    在模拟引脚多路复用模式下、尝试将用例从全部更改为自定义、仅启用您想要用于 ADC 配置的模拟信号。 请告诉我这是否解决了资源冲突。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    正如您所建议的、它是有效的、谢谢。

    此致、

    Johnny