This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:需要获取用于低级驱动程序初始化的状态

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423251/tms320f280049c-need-to-get-status-for-low-level-driver-initialization

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

需要获取低级驱动程序初始化的状态 以运行我的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明您要查找的具体信息或软件?  

    您是否在寻找器件初始化序列/代码? 我们提供 driverlib 函数、用于最初在 C2000Ware 示例中设置器件。 您是否已经参考了这些命令? 您可以在 C2000Ware 中以及 device_support 文件夹 device.h/device.c 文件中找到 driverlib 器件初始化的低级代码。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找示例软件、以便在初始化低电平驱动程序(如 TIMER、SPI、CAN 等)后获得返回状态。

    例如、

    SPI_disableInterrupt (SPIA_BASE、SPI_INT_ALL);

    SPI_setConfig (SPIA_BASE、DEVICE_LSPCLK_FREQ、CONFIG->PROTOCOL、SPI_MODE_CONTROLLER、CONFIG->bitrate、 config->dataWidth);

    在 初始化 以上 SPI 通信后,我应该得到的状态初始化驱动程序其成功 或失败.基于这些条件,我将运行我的应用程序.

    此致、

    Subash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清一点、您正在寻找一种方法来检查 DriverLib 函数是否正确编程了器件寄存器?     在 DriverLib 调用后、您是否可以检查相应寄存器的值以进行验证?

    此致、

    Allison