This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:Ultra Librarian Eagle 原理图 LQFP 80引脚符号与数据表不匹配

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423506/tms320f2800157-ultra-librarian-eagle-schematic-symbol-pins-for-lqfp-80-do-not-match-datasheet

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

 Ultra Librarian Eagle 原理图符号 LQFP 80的引脚31和32似乎被标记为 VDD_3和 VDDIO_3、而在数据表中、这些引脚是 GPIO48和 GPIO 49。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    感谢您的留言! 请让我验证这些位置、如果需要更正。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我已经提交了一个错误来更新 Ultra Librarian。 感谢您的观看-数据表是正确的来源。

    此致、

    Allison