This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:2个 CCS3.3实例之间的链接问题

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404411/ccstudio3-linking-issue-between-2-instances-of-ccs3-3

器件型号:CCSTUDIO3

工具与软件:

您好!

我们很长时间使用 CCS3.3来编译我们的28335项目。
最近、我下载了最新版本、并将其安装在新计算机中。

然而、虽然我编译项目时出现了链接问题、但错误消息指出没有足够的存储器容纳其中的程序。

这很奇怪、因为同一个项目在其他计算机中可以正常编译。

两个版本是相同的、并且编译\链接配置似乎没有区别。


如何解决这个神秘问题?




https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/releases/CCSv3/CCSv3.3/CCSv3.3ServiceReleases.htm





此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    你能否与我共享错误消息和链接器 cmd 配置?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin

    如果您需要其他信息、请告诉我。
    仅供参考、两台计算机上的链接器配置相同

    -c -m".\out\filename.map"-o".\out\filename.out"-stack0x700 --diag_suppress=16002 -w -i"$(Proj_dir)\..\Platform\TI"-l"rts2800_fpu32.lib"-l"Flash28335_API_V200.lib"



    谢谢!
    Michael











  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您是否可以在 RAML_PROG_FAST 部分添加更多 LSRAM、并检查是否仍出现错误。

    我可以循环 CCS 专家对一个 CCS 版本而不是另一个 CCS 版本中出现错误的怪异行为进行评论。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswin - 在工作和非工作环境中都使用代码生成工具(编译器) 6.2.4版?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您可以在计算机的 CCS 应用程序中检查编译器版本、并检查它们是否相同?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉耽误你的时间。

    计算机1 (有问题的计算机)

    计算机2 (工作一台)



    综合开发似乎是不同的(我不知道它是什么)

    谢谢!
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算机1使用的是安装了服务补丁12的 CCS 3.3

    计算机2使用的是 CCS 3.3 -原始版本、未安装其他服务补丁

    虽然编译器版本和 DSP/BIOS 版本相同、但主 CCS 版本的差异可能会对 cmd 文件等器件支持文件产生影响。  

    您能否提供每个环境的完整构建输出? 您可以复制粘贴到文本文件并将文件附加到此主题帖(&P)。 请为每个环境提供不同的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    感谢您解决这个问题。

    为了提供构建输出、我需要得到主管的 批准。

    您能告诉我在哪里可以获得原始版本吗? 通过安装它可以解决我的问题?

    非常感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    有什么建议吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    Ki 本周已离开、但下周(第14周)将会回来。 同时、你是否能够获得主管批准来共享构建输出? 这可能有助于 KI 研究该问题。

    另外、我不确定原始 v3.3.38下载是否有可用;我仅在 TI.com (https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/3.3.83.20)上看到 v3.3.20下载。

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的,我已经跟他说了。 他希望避免共享输出构建。

    我们等待 Ki 应答

    谢谢!
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我从哪里可以获得原始版本吗?

    请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki