This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存示例代码在重新启动后不工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425053/tms320f28379d-flash-example-code-not-working-after-reboot

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

嗨、团队:

我使用闪存编程示例代码作为参考、

但在重新启动后示例不起作用、为了识别目的、我将在成功执行后使用 LED。

请找到参与的代码 zip 文件。

请告诉我需要修改的位置、以便在重新启动后它可以正常工作

.e2e.ti.com/.../2061.cpu01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:  

    您在 C2000Ware 中指的是哪个闪存编程示例? 为了澄清一点、您是否尝试通过一些通信协议将应用代码编程到器件的闪存中、以及将器件复位以引导至闪存并运行该应用代码? 您能否验证器件是否处于引导至闪存模式并检查闪存以确保程序已刷写?

    此致、

    Allison