This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:50Hz ePWM 频率我需要配置20kHz 斩波频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424997/tms320f28379d-50hz-epwm-frequency-i-need-configure-20khz-chopping-frequency

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的团队:

配置 20kHz 斩波频率  50Hz ePWM 调整。

因此、您能向我们建议如何实现这一点吗 斩波器模块进行内部使用 .

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我们有几个资源可供您用于了解该顺序。 ePWM 频率由 ePWM 时钟、时基周期值(TBPRD)和所选的计数模式(向上计数、向下计数、向上向下计数)决定。 在我们的 C28x Academy ePWM 页面的"ePWM计算示例"标题下以及我们的 ePWM 开发者指南中有一些示例计算。  另请参阅 器件 TRM (15.8 PWM 斩波器(PC)子模块)、了解有关使用斩波器子模块的详细信息。 本节详细介绍了对斩波频率进行编程需要使用的寄存器、并提供了一些有用的图和示例。  

    此致、

    Allison