请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
尊敬的团队:
配置 20kHz 斩波频率 50Hz ePWM 调整。
因此、您能向我们建议如何实现这一点吗 斩波器模块进行内部使用 .
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
配置 20kHz 斩波频率 50Hz ePWM 调整。
因此、您能向我们建议如何实现这一点吗 斩波器模块进行内部使用 .
谢谢你
尊敬的 Akash:
我们有几个资源可供您用于了解该顺序。 ePWM 频率由 ePWM 时钟、时基周期值(TBPRD)和所选的计数模式(向上计数、向下计数、向上向下计数)决定。 在我们的 C28x Academy ePWM 页面的"ePWM计算示例"标题下以及我们的 ePWM 开发者指南中有一些示例计算。 另请参阅 器件 TRM (15.8 PWM 斩波器(PC)子模块)、了解有关使用斩波器子模块的详细信息。 本节详细介绍了对斩波频率进行编程需要使用的寄存器、并提供了一些有用的图和示例。
此致、
Allison