请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386D Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
使用 LWIP 示例、我创建了一个处理 UDP 通信和 Modbus TCP/IP 的程序。 我使用的是最新的 C2000Ware 5.3.0。 问题是、经过一段时间后、在'f2838xif'文件的传输函数中、它卡在软件断点处。

我已经回顾了该论坛、似乎有类似的主题帖存在、但没有一个可以提供明确的解决方案。 在这方面是否取得了进展?
我找到的评论的 SOMO