This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:关于 BiSS-C 编码器和 EnDat 编码器支持。

Guru**** 2539740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418277/tms320f28p650dk-about-biss-c-encoder-and-endat-encoder-support

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你(们)好

我对编码器有疑问、

1) 1)对于 C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00中的以下路径、请确认仅释放 tformat 编码器、而未释放其他编码器类型。

>> C:\ti\c2000\C2000 SD2000_sdk_5_02_00_00\solutions\boostxl_posmgr\f28p65x Ware_Motor

2) 2)对 BiSS-C 编码器和 EnDat 编码器的支持如下:

提供了针对 f2837xd BiSS-C 编码器和 nDat 编码器的示例代码。

f28p65x biss-C 编码器 boostxl_posmgr\f28p65x biss-C 编码器支持

但未提供 f28p65x EnDat 编码器和 f2838x BiSS-C/EnDat 编码器。 您能否提供示例代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有连接到 p65x 的 EnDat 端口。 没有立即计划进行这方面的工作。

    对于 BiSS-C、计划进行 Nov SDK 更新。  

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要同样的支持,我的项目需要使用 BiSS-C,我们要使用 TMS320F28P65的 CLB 来编码 BiSS-C