This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DELFINO-ETHERCAT:哪款 EtherCAT 控制器更适合我的应用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688EVM-PDK, DAC80508-04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424411/tidm-delfino-ethercat-which-ethercat-controller-is-best-for-my-application

器件型号:TIDM-DELFINO-ETHERCAT
主题中讨论的其他器件:ADS8688EVM-PDKDAC80508-04EVM

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

你在做什么?

我想查找德州仪器(TI)系列的 EtherCAT 解决方案、

在 I/O 之后、我的应用将需要支持

*数字输入  

*数字输出  

* ADC (我找到了用于连接控制器的 SPI 接口的 ADS8688EVM-PDK)  

* DAC (我找到了用于控制器 SPI 接口的 DAC80508-04EVM)

我找到了以下 EtherCAT 接口的评估板

* EtherCAT - AMC110 ICE

如果我使用上述配置、 您会建议使用哪种 TI 控制器解决方案?

我找到了 TMDSECATCN379、但我不知道您使用的是哪款 Delfino 板。

无论哪种控制器解决方案适合我的应用。

谢谢你

朴贤哲

瑞茂通股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应查看以下集成了 EtherCAT IP 的 C2000器件:

    1. F28P65x:具有 EtherCAT 的最新 C2000。  适用于 EtherCAT 的 C28x 内核
    2. F2838x:用于 EtherCAT 的 ARM 和 C28x 内核

    AM2x 器件还可以支持使用 ICS 模块的 EtherCAT。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    朴贤哲