工具与软件:
所有电源控制专家、
我的应用需要将3个独立的过零同步到 3个独立的 ePWM 模块。 我已经浏览过所有有关类似事项的可用材料、找不到看起来对我有用的东西。
C2000系列上只有2个适用于所有 ePWM 甚至 eCAP 的外部同步。
如果我可以让 ePWM 在单次触发模式下工作、但不能共享同步信号、则可以这样做。
是否有任何人想知道是否可以使用单个 C2000控制器实现此目的以及如何实现? 如有任何建议、将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
所有电源控制专家、
我的应用需要将3个独立的过零同步到 3个独立的 ePWM 模块。 我已经浏览过所有有关类似事项的可用材料、找不到看起来对我有用的东西。
C2000系列上只有2个适用于所有 ePWM 甚至 eCAP 的外部同步。
如果我可以让 ePWM 在单次触发模式下工作、但不能共享同步信号、则可以这样做。
是否有任何人想知道是否可以使用单个 C2000控制器实现此目的以及如何实现? 如有任何建议、将不胜感激。
好的一天 Allison
我有一个需要非常精确控制的三相全波晶闸管整流器桥。

图片中缺少很多细节、但对我而言重要的是检测 VA、VB 和 VC 的过零、以及在需要的确切时刻开启适当的晶闸管。
这样做所面临的挑战是将直流电压纹波降至0.1%。
我用了一年的时间和一个 ARM M7在一起,但却意识到是 M7产生了额外的波纹。 这是因为内核具有6级流水线。
我的唯一解决方案是使用专用内核(如 F28379D)、以确保知道每个相位的确切频率和过零。
正如您在这里提到的、ePWM 具有同步选项、但这样只允许桥的两个桥臂、因此我缺少一个桥臂。 这适用于工业应用、因此我不能假设所有瞬间的相移完全为120度。 为让您知道100us 的不准确度会额外产生3V 纹波、而我只允许200mV。
抱歉解释的太长了、但它的本质是我需要精确地同步到三个电压 VA、VB 和 VC。
请提供帮助。
此致
永利