This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Windows 11驱动程序

Guru**** 2530910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424837/tms320f28069m-windows-11-driver

器件型号:TMS320F28069M

工具与软件:

您好!

我已将 LaunchpadXL TMS320F28069M 连接到 PC、但无论是在 USB 端口还是在 COM 端口下、器件管理器中都没有显示。
此外、当我连接它时、LED 灯亮起几秒钟、随后它们消失。  
我认为我的 PC 上没有安装正确的所需驱动程序。 您能给我发送有关驱动程序的链接吗?
谢谢!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设备管理器中未显示 USB 电缆、则应尝试更改 USB 电缆。 即使软件驱动程序不正确、 PC 设备管理器中也应显示某项内容。

    此外、请查看该应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier