This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1, LMK6C, LMK6D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424737/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK6CLMK6D

工具与软件:

您好!

我们将使用 TMS320F28P659DK-Q1微控制器、并且我想使用抖动较低的时钟。 以 不同输出技术(LVDS、ECL...)中的 LMK6系列为例、

我们可以肯定地使用 LMk6C (LVCMOS)、但我们是否可以使用 LVDS 输出(LMK6D)、它是否有机会工作? (LMK6D 具有差动输出、或者只是 电平不同?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    我看到您打算使用两种 BAW 振荡器输出类型。 一个似乎是单端的、另一个是差分的、其中存在正时钟输出和负时钟输出。  如果使用振荡器、F28P65x 时钟输入需要一个输出引脚、因此请确保选择该选项。  此外、任何馈送到 F28P65x 器件单端时钟输入的振荡器时钟都应满足时钟和数字输入的所有规格。  

    并且应满足 X1输入时钟振荡器的要求(如果使用振荡器、则下面的第2行)

    如果您在振荡器方面有疑问、而我尚未在 F28P65x 方面解决、我将进入振荡器的应用联系人。

    此致、

    Joseph