This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:CAN FD 引导模式超时

Guru**** 2756095 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424291/tms320f2800157-can-fd-boot-mode-timeout

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

根据 C2000Ware 中如下所示的 Bootrom 代码、在配置 CAN FD Boot Mode 0x08 (CAN FD 引导模式)默认选项时、接收第一个帧的超时为10s

为什么技术参考手册中没有提及这一点的信息、以及 bootdef 0x68 (与默认选项相同、但没有超时)、CAN FD 引导 ROM 发送到 Tx 帧以指示其启动、但在任何地方也没有提到这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirollous:  

    对于所有受影响的器件、这已被注明、并将包含在下一个 TRM 版本中。 数据表 (7.6.2)中介绍了这些模式、但未对其进行说明。  

    我同意有关超时的信息应包括在内,并将确保它是。

    此致!

    Matt