This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CAN 振荡器容差

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425345/tms320f28035-can-oscillator-tolerance

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们需要计算 F28035的 CAN 振荡器容差(df)。 但我们只在下面的 F280049 TRM 中找到计算公式、而在 F28035资源中找不到它。  

我想向您确认、所有 C2000器件的公式是否相同?

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fengyu:

    对于所有 C2000器件该公式是否相同?

    可以、您可以使用相同的公式。