This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:MPOST 支持

Guru**** 2761485 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423121/tms320f2800157-mpost-support

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

此器件是否支持 MPOST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件确实支持 MPOST、但是、在某些量产材料中存在错误会导致 MPOST 无法在引导时运行、即使写入了正确的 OTP 位置来启用它也是如此。  下面是一些其他信息:

    OTP 修订版本信息位于地址0x711DE。  如果您在该地址的低8位中看到大于1的值、则 MPOST 将按文档所述工作。  如果您看到0或1、则存在上述错误。

    在这种情况下、我们可以提供另一种检查器件上 SRAM 完整性的方法、即使用 STA_March 测试、该测试是 F280015x SDL 的一部分、位于 C2000Ware 中: c:/ti/c2000/C2000Ware_5_02_00_00/libraries/diagnostic/f280015x

    这可以作为您的主应用程序的一部分调用、并将提供等效的 MPOST 测试覆盖。

    此致!

    Matthew