This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:对 CM 内核的 BIST 支持

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426236/tms320f28388d-bist-support-to-cm-core

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好、 和团队、

我们正在使用 C2000系列中的 TMS320F28388D 微控制器、并且已在 C28x CPU1和 CPU2上实现内置自检(BIST)功能。

我们参考了"C2000Ware_5_02_00_00\libraries\f2838x\examples\test_application"中的示例代码、并添加了对我们的应用中以下测试的支持:

  • STA_HWBIST_MICRO
  • STA_HWBIST_FULL
  • STA_March
  • STA_March_COPY

现在、我们还要将专门针对这些测试的内置自检(BIST)支持功能添加到连接管理器(CM)内核中。

是否可以在 CM 内核上执行相同的测试? 如果需要、我们可以使用同一个库来实现吗?

谢谢、此致、

Vikram Tathe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HWBIST 模块仅支持在该器件上测试 C28 CPU。 March 测试用 C28汇编语言编写、因此、如果要从 CM 中执行类似的测试、则需要针对 Arm 内核重新编写。我们没有针对 CM 的 SDL。CM 不是器件安全评估的一部分、应视为 QM。

    惠特尼