This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:TPS53688RSBR NVM 是否会对 OTP 进行编程?

Guru**** 2926850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425935/tps53688-is-tps53688rsbr-nvm-programming-otp

器件型号:TPS53688

工具与软件:

您好!

我想知道该器件是否是 OTP。 器件: TPS53688RSBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您正在询问 TPS53688是否是一次性可编程的?  

    如果是、那么答案是否定的 可以重写 NVM 中的值、以使用 PMBus 命令或 TI 的 Fusion GUI 来更改器件配置。

    此致、

    Troy