This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从头开始创建项目时出现 driverlib.h 错误

Guru**** 2536020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423582/tms320f28388d-driverlib-h-error-when-creating-a-project-from-scratch

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我想在 CCS 中使用 TMS320F28388D MCU 从头开始创建项目。 我将在创建项目时使用 SYSCONF。

但是我收到一个错误消息、因为我找不到 driverlib 和 F28x_project 头文件、即使我是通过查看示例项目创建的。 我该怎么办?

诸如 F28x_PROJECT 的文件名不会出现在示例项目中。 为什么在这里创建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对项目使用 bitfield 还是 driverlib?  如果您使用的是 bitfields、则需要"F28x_PROJECT.h"。  

    您可以通过引用 C2000Ware 中提供的空项目(位于)来开始构建您的项目  \driverlib\f2838x\examples\c28x\empty_projects 文件夹

    此致

    Siddharth