This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:数据计算问题

Guru**** 2783755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424216/tms320f28375d-data-computation-problem

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

尊敬的 E2E:

 TMS320F28375D 时的实际差异。

我们在运营中遇到了一个不符合我们预期的情况。

将数字(ACR_KI)乘以0 (ACR_ERR)并除以16,384后得到一个负数(-4116)。

原因是什么? 我们是否错误地编写了代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    原因是什么? 代码是否写错了?

    这里听起来有问题、如果看不到代码、我就无法确定。  

    是否仅使用长数据类型?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

     PIC 中显示了该代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您是否可以尝试在 p->ACR_Err 和 p->ACR_Ki 的乘法周围添加括号? 另外、它可能正在考虑*取消指针引用、而不是乘法运算。 您可以尝试在*符号周围放置空格吗?

    如果这些修改仍会导致您看到错误、请发送反汇编代码(View >> Disassembly)。

    此致、

    Delaney