This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:TMS320F28P550SJ9定制电路板上的 EPWM 和 ADC 输出问题

Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425415/tms320f28p550sj-issue-with-epwm-and-adc-output-on-tms320f28p550sj9-custom-board

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

我们正在定制电路板(64引脚封装)上使用 TMS320F28P550SJ9微控制器、并在 LaunchPad (100引脚封装)中使用该微控制器。 我们遇到了一个问题:

  • 我们在定制电路板和 LaunchPad 上成功运行了示例 GPIO 切换代码、并按预期工作。
  • 不过、在尝试其他示例代码时、例如 epwm_ex11_configure_signal adc_ex1_soc_software 我们仅在 TMS320F28P550SJ 100引脚 LaunchPad 上获得了预期的输出(示波器上的波形)、但在采用64引脚封装的定制电路板上没有获得。

对64引脚定制电路板所做的更改:

  1. 更新了 TargetConfigs tms320f28p550sj9.ccxml发件人tms320f28p550sj9_launchpad.ccxml
  2. epwm_ex11_configure_signal.syscfg 、我们:
    • 更改了 器件视图 设置:Board=NonePackage=64pin
    • 修改了 ePWM PinMux 并执行外设和引脚配置。
  3. Active_CPU1_Flash 属性。
  4. 项目构建成功、没有错误。
  5. 在调试并恢复代码执行后、我们在示波器上检查了 PWM 波形、但在配置的引脚上找不到输出。

任何人都可以提供有关64引脚定制电路板上导致问题的原因的指导、或建议故障排除的进一步步骤?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munzir:

    您是否检查了64引脚封装上是否也有选定的引脚?

    您还可以在 launchpad 上运行相同的64 pin 代码、然后查看其是否正常运行、如果不正常、 则可能是定制电路板问题。

    谢谢。