This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SysConfig 可能错误

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424303/tms320f28388d-sysconfig-possible-bug

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

您好!

C2000Ware:4.03.00.00

CCS:12.3.0

SysConfig:1.20.0

我使用上述版本从 empty_driverlib 项目中启动一个新项目。

我创建了一个空 c2000.syscfg 文件、并将其放在我的工作目录中。 编辑此 SysConfig 文件时、我进行如下图所示的设置(controlCARD 选择)。

然后我保存了 syscfg 文件、没问题、但当我尝试再次打开该文件时、在某些情况下会收到错误、在某些情况下、我看到我的 controlCARD 选择无效。

错误情况或恢复到以前的设置;

我意识到其中一个错误是这样的;

在我配置为 MCU 的 syscfg 文件中、如果我做出目标切换到使用 controlCARD 引脚、我将无法再次打开该文件。

如果我在"epwm1.$hardware = system.deviceData.board.components.PWM_LOC1;"文件中删除这些行、我可以再次打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家目前在10月21日之前不在办公室、因此请预计在此之前会有延误。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blackmatter、

    我认为问题可能出在项目属性上。 您可能已经在工程属性-> SysConfig 菜单中选择了器件、但这应留空、以允许 SysConfig 指定器件。 您能否检查项目属性中是否指定了器件?

    谢谢!

    Luke