This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35E20B:F29H859TU8QZEXQ1

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426643/f28m35e20b-f29h859tu8qzexq1

工具与软件:

大家好!  

有关此主题的相关注意事项、 我们正在处理  F2800156QPMRQ1和 F29H859TU8QZEXQ1上的 Cypherbridge SDKPac 查询   

 F29 MCU 的网络搜索中似乎没有任何数据表。

它在 C2000路线图上得到了确认吗?  生产中?

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
     在 F29 MCU 的网络搜索中似乎没有任何数据表。

    我们有 适用于 F29x 器件的早期样片可供结账。 下个月、器件文档将公开发布。  对于早期样片、我建议联系您所在地区的 TI FAE。

    此致、

    Vivek Singh