This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:用于编码器仿真的脉冲序列发生器

Guru**** 2933720 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424317/tms320f28p650dk-pulse-train-generator-for-encoder-simulation

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们正在使用 F28P650DK7。 目前我们有 LaunchXL-F28P650。

我想为编码器仿真(A/B)实现脉冲序列发生器。 我想知道在该 MCU 中配置它的最佳方式是什么。

提前感谢、

Noam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    您可以使 MCU 使用 ePWM 模块生成模拟编码器信号。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能举个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    您可以在 C2000WARE 的文件夹"C2000WARE/driverlib/f28p65x/C28x/EPWM"下将 EPWM 示例导入到 CCS 中。 关于如何配置 ePWM 模块、这里有多个示例。

    谢谢!

    嘉兴市