This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:发生看门狗复位时、是否会清除 DSP 的 RAM 数据?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426854/tms320f28p659dk-q1-will-the-ram-data-of-the-dsp-be-cleared-when-a-watchdog-reset-occurs

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

你好、专家

以下需要帮助,谢谢。

器件:TMS320F28p659

 当 DSP CPU1看门狗复位时、M0专用 RAM 块的数据不会被清除、这是预期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在看门狗复位时、没有清除任何 RAM。