This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, C2000WARE, TIDM-HV-1PH-DCAC, PMP23069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1422756/tievm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACC2000WAREPMP23069、PMP23338

工具与软件:

尊敬的先生:

我 使用 C2000Ware Digital Power SDK  5.01.00.00设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 参考设计(我正在运行 gridConnectedInverterCLFltr_F2837x 解决方案)。

我有几个问题:

1.我好像有过流问题,因为我发现 EPwm1Regs.TZFLG.DCAEVT1为高电平,然后出现两件事: 1. 软件逻辑状态更改为 OFF 2。 TripZone 硬件将输出线路设置为低电平。

如果我尝试重新启动运行会话、则过流问题仍然存在以上症状。 如果我尝试将 EPwm1Regs.TZFLG.DCAEVT1复位为低电平、它不会改变这种情况。

您能建议一个合理的逻辑来克服这种情况吗?

如何更改阈值限制以便在输出端允许更高的电流?

2.我想将反向 ISR 的频率增加到100kHz (包括 PWM 速率) 要建立此工作条件、需要进行哪些更改(软件/硬件)? 您能否编写所需的显式更改

此致、

tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit

    在第一个问题中、 TripZone 硬件将输出线路设置为低电平是什么意思?

    您是否使用  TI 的 TIDM-HV-1PH-DCAC 硬件? 如果是、请确保您按照用户指南中给出的步骤操作。 如果问题仍然存在、请向我发送 Expression Window 的屏幕截图。

    2.此硬件可能不适用于100KHz 的开关频率、因为它使用的是 MOSFET、而不是 GaN。 您可以参阅 pmp23069以了解100kHz 的运行频率。 此设计支持并网逆变器操作、但不支持独立模式。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿米尔,感谢您的快速回答。

    在目标 DSP 上运行的软件解决方案具有逻辑状态...当跳闸区事件发生时、软件会将其状态更改为反向 OFF。 除此之外、DSP 内的跳闸区域模块会将输出设置为低电平。

    我想这么做  

    1.更改导致跳闸区事件的电流限制

    2、发生跳闸区事件时,将我之前提到的寄存器中的相关值复位,然后启动逆变器(再次关闭继电器),以硬复位启动逆变器活动

    谢谢!

    tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir,

    1.您能回答我的其他问题吗?请参阅我的另一篇文章。

    2.参考 pmp23069 -您是说我是否因为 FET 而存在硬件限制? 或者整个解决方案无法通过 TIDM-HV-1PH-DCAC 模块调整为100kHz?

    3."独立"是什么意思?

    4.我可以使用 pmp23069的软件解决方案,并在 TIDM-HV-1PH-DCAC 模块上运行它吗?

    此致、

    tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomer

    对于问题1、您能否在行程发生时共享表达式窗口的图像? 此外、通过在跳闸时以高电流值触发来共享示波器图像。 我需要查看跳闸是否确实是由高电流引起的。

    2.是的,当然是由于 FET。 此外、TIDM-HV 中的栅极驱动器可能不会设计为100kHz 运行。

    3、独立意味着电压源无电网运行

    4.否,pmp23069是一个单独的参考设计。 此外、该设计还有一个较新版本、称为 pmp23338。 该设计可通过 TI.com 进行订购。 尽管 pmp23338没有实现逆变器模式、但您可以使用 pmp23069软件在 pmp23338上实现并网逆变器模式操作。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔