This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800133:TMS320F2800133PT

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, CONTROLSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425868/tms320f2800133-tms320f2800133pt

器件型号:TMS320F2800133
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WAREcontrolSUITESysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们尝试使用此 DSP TMS320F2800133PT 开发硬件设计、我们已经使用 TMS320F28379D 开发了系统。 我尝试在 CCS 中打开一个 SYSCFG 文件、但无法使用 CCS 将其打开、以下图像显示错误。

下面是我已经尝试过的故障排除

1.已安装 C2000ware 3.00.00.000

2.使用5.03.00.000、5.00.00.000、3.00.00.000安装了 C2000 Digital Power SDK  

3.已安装最新版本的 controlSUITE

下图显示了精确的 senario ,请说明如何在以下软件中看到系统配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否通过执行以下步骤来验证该文件以及整个工程使用的产品(SysConfig、C2KWare 等)的版本:

    1.右键单击此项目>属性>常规>产品。

    2.右键点击 SysConfig file -> Open with -> Text Editor。 附上文件第一部分的屏幕截图和产品信息。

    我们希望这些信息匹配并使用正确版本的 SysConfig。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Aishwarya、请在步骤2中找到图片、第一步、在产品中我有一个名为 C2000ware [5.3.0.00]的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深、

    感谢您的耐心、我上周不在办公室。 更多信息、请参阅此帖子 :TMS320F28377S:如何在 SysConfig 工具中使用 powerSUITE 配置设置新的".syscfg"文件

    Aishwarya.