This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:使用 GPxQSELn 寄存器时对其他引脚的影响

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427555/tms320f280041c-effect-on-other-pins-when-gpxqseln-register-is-used

器件型号:TMS320F280041C

工具与软件:

大家好

我正在考虑使用 GPxQSELn 寄存器来抑制 eCAP 噪声。

如果我为 GPIO11霍尔传感器输入设置 GPxQSELn 和限定采样周期、
它是否会影响用于 PWM 输出的 GPIO12和 GPIO13的运行?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    请参阅寄存器的寄存器说明。

    如果您写入相应的 GPIO 位以便仅影响该 GPIO、

    谢谢。