This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在 CPU 和 CLA 中运行 GPIO

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427519/tms320f28p550sj-operate-the-gpio-in-cpu-and-cla

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好、TI  专家:

    对于 TMS320F28P55、 根据 TI 手动配置、只有一个处理器(CPU 或 CLA)可以操作 GPIO 中的 GPIODT/SET/CLEAR/TOGGLE 寄存器。   芯片能否支持 CPU 和 CLA 同时运行 GPIODT/SET/CLEAR/TOGGLE 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建军:

    多路复用器一次只允许访问一个控制器。

    谢谢。