This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F:应用问题。

Guru**** 2962450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427264/tms320f28054f-application-issues

器件型号:TMS320F28054F
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 TMS320F28054F 时、软件为 v1.01.00.18、motorware 中 drv8312kit_devD 的 lab02a
1、参数识别完成后再输入60V 再进行参数识别的原因是什么?
常见的识别错误是什么?
2.参数识别是否支持400V? 需要确定每个组件在100A 电流下的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自己的电路板? 或 TI EVM 板? 请查看实验室用户指南、并首先按照指南运行实验01a、01b、01c、以验证硬件(如果您使用的是自己设计的电路板)。