This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS FFT

Guru**** 2812125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427194/tms320f28335-ccs-fft

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

我使用 CCS7.4在 DMA 模式下调试数据采集程序。 收集到的数据存储在数组 A[256]中、A 中的奇数点(左声道)被复制到数组 B[128]。 CCS 中的 tools-graph single 时间用于分别观察 A 和数组 B 中奇点数据的时域波形、两者完全相同。 但是、当使用 tools-graph-FFT Magnitude 查看其各自的频谱时、A 的频谱是错误的、B 的频谱是正确的。 A 的 Acquisition Buffer 为256、索引增量为2、两者的 FFT Order 均为10。 但是、如果您将 Acquisition Buffer a 更改为128、您将获得正确的结果。 更新到8.1和12.2后得到相同结果是不是 CCS 中的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更新至最新的 CCS 将有助于确认是否发现并修复此问题。 您是否使用过用于 FFT 的 Graph 工具?

    此致!

    Ryan Ma