This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:SIL4级 fuSa 支持需要:安全 SDK/MATLAB 仿真/MTTFD/失效模式

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425193/tms320f2800157-sil4-level-fusa-support-needs-safety-sdk-matlab-simulation-mttfd-failure-mode

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

你好、专家

Sany 希望在使用 F2800157设计 SIL4级系统、以下是一些支持 需求:

1.需要安全诊断库/安全 SDK、TI.com 中没有直接用于00157的库

2. MATLAB 的哪个版本集成了00157型号? TI 如何进行 MCU 安全分析仿真?

3.请帮助为00157提供 MTTFD 和故障模式文档

非常感谢您的支持

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请更新此主题吗?

    谢谢

    Joe