This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:RPT 会导致其他 CPU 计时器挂起?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425879/tms320f280039c-q1-rpt-will-cause-others-cpu-timer-hang

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。 这是客户方面的紧急问题。

他们发现 F280039C-Q1和 F280039C-Q1之间的 SCI 通信故障。 它们使用1ms 计时器通过状态机完成 SCI 通信。

#。 当一个 F280039C-Q1工程 "Don't Generate RPT instructions"时、 1ms 任务将会延长、从而导致长时间不响应主机发送的通信数据。  

(CH2是 SCI RX、CH3是1ms 计时器状态机的 GPIO 切换波形)

#。 当一个 F280039C-Q1工程禁用 "不生成 RPT 指令"时、 1ms 任务 通常如下图所示、SCI 通信正常。

(CH2是 SCI RX、CH3是1ms 计时器状态机的 GPIO 切换波形)。  客户声明并测试80K 中断是正常的、并且程序中只有一个 PWM_ISR 中断。 您能给我们指南或目录/建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    客户测试中断波形和1ms 任务波形异常时刻波形、此时  F280039C-Q1工程禁用 下面的"不生成 RPT 指令"。

    (CH2:1ms 计时器状态机的 GPIO 切换波形、CH3:EPWM ISR 80K)

    关于 CPU 时间初始化代码和1ms 任务代码的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与客户工程师合作开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    客户已在相同的硬件上测试了相同的代码、仅更改了此处的 C2000编译器设置。

    启用"不生成 RPT 指令"、LED GPIO 切换时序4.5ms

    (CH2:LED 的 GPIO 切换波形、CH3:SCI 数据)

    禁用"不生成 RPT 指令"LED GPIO 切换时序1.01ms、正常1ms 任务。

    (CH2: LED 的 GPIO 切换波形、CH3: SCI 数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机与客户合作。