This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427645/tms320f28379d-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

用于 nrf2401之间使用单个 F28379d 微控制器进行 SPI 通信的 CCS 代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ayush:

    您有具体的问题需要解决吗? 如果只是想寻找建议、可以在我们的 C2000Ware SDK 中找到我们有关 F2837xD 的所有软件示例:  

    • {C2000Ware}\device_support\f2837xd\examples\cpu1
    • {C2000Ware}\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\spi

    请参阅这些以及 TRM数据表的 SPI 章节、了解相关说明。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在两个 nrf2401模块之间发送无线通信代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayush:

    SPI 是我们 F2837xD 器件上的4线通信、不是无线通信。 此论坛专门面向 C2000 MCU、因此如果您只有与 NRF2401有关的问题、恐怕我无法提供太多指导-请联系该器件的支持论坛。

    我们不提供 F2837xD 与特定其他器件之间通信的代码示例、而是提供可用作代码开发起点和/或参考的基础 SPI 示例。 请看一下这些示例、如果您在实施时有具体的问题、敬请告知。

    此致、

    Allison