This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:PWM 输出上的毛刺脉冲问题、此问题为 IGBT 驱动器生成假信号

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426772/tms320f28335-glitching-issue-at-pwm-output-which-is-creating-false-signals-for-igbt-driver

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

我正在将 TMS320F28335 DSP 用于电力电子应用。

以下是不需要 PWM 输出(短时脉冲)的情况:

1.在上电/掉电周期中。

2.电源开/关顺序不正确时(上拉 )。

3. DSP 的重新编程。

我需要一个可保持短持续时间脉冲保护器的硬件解决方案、以避免 IGBT 误触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    您不应该预计在这些上电/断电周期下会出现 GPIO 干扰。
    当您说干扰您观察到的行为到底是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PWM 输出的开/关脉冲持续时间短 (持续时间短于5微秒)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    您是否能够确定在 PWM 寄存器配置期间是否发生干扰? 可能禁用 PWM 功能、为进行测试移除高电压直流电。 令人惊讶的是、POR 状态未设置为驱动 A/B 低电平 PWM 动作限定器寄存器位。 建议先为 MCU 供电、然后再短暂延迟启用 IGBT 开关的高电压并以任何可能的方式降低浪涌电流。 半桥通常会在施加 MCU +3V3的同时通电、或在施加 MCU +3V3之后很快通电、以便为高压 IGBT 驱动器做好准备。 理想情况下、每个半桥(高/低输入)的内部下拉电阻器都应保持悬空 GPIO、直到在配置寄存器之前初始化 PWM 模块。