This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:帮助调试双核应用

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424308/tms320f28375d-help-debug-dual-core-application

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

您好!  

我在定制电路板上有一个有点复杂的 EV 双核应用。  

该应用运行良好、但每周一次(或多或少)、MCU 似乎冻结。 重新启动它的唯一可能的解决方案是完整的下电上电。  

请,有人能建议我一种方法来捕捉这个错误吗?  

起初、我需要确定这是否是硬件问题、然后我需要获取 MCU 挂起前最后一次操作的可能信息。

我还使用了大量 在两个内核之间持续交换的变量。  

是否有一些论文、文件要研究?  

THX 提前。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您如何验证 MCU 是否冻结?

    您是否能够连接调试器以查看程序是否在某处卡住?

    您能否验证器件在此事件期间没有断电?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的回复。

    在这个日子里,我尝试了一些技巧,我认为找到了问题。

    但在此之前、我无法将调试器连接到"冻结"的目标。

    我有一个 BMS 记录器、不突出显示电源"孔"。 (...我需要对此进行更多调查)。

    无论如何,问题似乎与安装原型时使用的 XTAL 库存故障直接相关。

    更换这一组件后、问题似乎就消失了。

    我们将等待并检查。

    此致、