This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000微控制器论坛

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDM-DC-DC-BUCK, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1426889/tms320f28379d-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDM-DC-DC-BUCKSFRA

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们正在为我们的产品设计 UPS 系统、我们正在寻找可用于驱动简单降压转换器的任意示例代码。

这里有规格(Vin= 27V、Vout=24V、额定电流:3-5A)、我们可以读取 ADC 输出并通过 DSP 对其进行控制、DSP 是一种同步降压转换器、可使用 DSP 驱动、PWM 可使用 DSP TMS320F28379D 进行控制。

即使它是通用代码、也没关系、例如、使用 srarts。

提前感谢您。

此致、

Deep Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以查看 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计示例。 这是一流的降压转换器参考设计、该设计具有针对每种电压模式控制和峰值电流模式控制的开环和闭环选项。 尽管该软件可用于 F28004x 器件、因此您必须手动移植代码

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复。

    此示例依赖于 SFRA 工具和其他 PID 变化、我正在寻找这样的示例、在这里只需对转换器的输出端进行简单的 ADC 读取并控制转换器的 ePWM、而不是可以直接实现的 SFRA 工具。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你实际上可以禁用 SFRA 工具、这样就没有 SFRA 注入、而构建1和构建2是开环的、所以没有 PID 控制器、只使用 ADC 对转换器中的电压和电流进行采样。 对于简单的降压转换器设计、这应该足以作为参考

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 谢谢