This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:兼容性 TMS320F2800137评估模块 controlCARD (HSEC 120或180?) (具有 TMDSHSECDOCK HSEC180集线站)

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, TMDSCNCD2800137, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427664/tms320f2800137-compatibility-tms320f2800137-evaluation-module-controlcard-hsec-120-or-180-with-tmdshsecdock-hsec180-docking-station

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD2800137C2000WARE

工具与软件:

大家好!

我们要购买 TMS320F2800137评估模块 controlCARD 和 TMDSHSECDOCK 集线站来测试控制卡。

我需要说明一下控制卡与集线站的兼容性。虽然集线站与180引脚控制卡兼容、但 TI 网站显示 TMS320F2800137控制卡为180引脚、但控制卡的技术手册显示该卡为120引脚。

您能解释一下吗? 控制卡是否与扩展坞兼容?

谢谢

Francesco  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    是的、F2800137 controlCARD 与180引脚集线站兼容。 集线站上 controlCARD 的原理图、引脚排列、用户指南等可在线或 C2000ware SDK ({C2000Ware}\boards\controlCARDs\TMDSCNCD2800137\E1)中获取。

    以下是用户指南中评论这一点的片段:

    此致、

    Allison