请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800156-Q1 工具与软件:
你好、专家
如何配置 VREGENZ 引脚?
当我 将 VREGENZ 连接至3.3V 时、MCU 不会运行?(我使用了 LED 切换)
当我 将 VREGENZ 连接至0V 时、 没有发生 ADC 中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
如何配置 VREGENZ 引脚?
当我 将 VREGENZ 连接至3.3V 时、MCU 不会运行?(我使用了 LED 切换)
当我 将 VREGENZ 连接至0V 时、 没有发生 ADC 中断?
VREGENZ 引脚是内部1.2V LDO 的低电平有效使能。 如果您仅为 VDDIO/VDDA 引脚提供3.3V 电压、则可以保持低电平、以便内部 LDO 被"启用"、并且1.2V 将来自器件内部。 为了在器件的工作条件下保持输出稳定、需要使用局部大容量电容。
如果该引脚被拉高(连接至 VDDIO)、则禁用内部 LDO 并预期通过外部稳压器对1.2V 进行片外供电。
如果您没有外部1.2V 电源、则预计 VREGENZ = 3.3V 且 MCU 不会运行。
第二个观察结果是、ADC 中断不发生、可能与 VREGENZ 引脚/状态无关、但 ADC 的某些配置除外。
请记住、VDDA (模拟电源)还需要3.3V 电压才能使 ADC 正常工作。
此致!
Matthew