This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:目前、CCS 版本是 V12。 我在哪里可以找到 F28335的官方示例?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428917/tms320f28335-at-present-the-version-of-ccs-is-v12-where-can-i-find-the-official-example-of-f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

目前、CCS 的版本是 V12。 我在哪里可以找到 F28335的官方示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28335的软件示例可在 C2000Ware 中 的 {C2000Ware}\device_support\f2833x\examples 中找到

    此致、

    Allison